大家好、
我的客户想要检查 PSE TITPS23861的端口是否由 I2C 命令设置为关闭?
PS:我们的规范要求 使用深度睡眠模式(节能模式)
如果是,如何设置寄存器? 答案 是7.5.11还是?
如果 有问题、请告诉我?
谢谢


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Zach、
复位时、所有4个端口的端口模式都设置为 I2C 地址的 MSB 值。 该位仅在上电复位时受监控、并 定义控制器是否作为自动 PSE 独立运行。
例如、如果在复位后将值1xxxxxx 写入寄存器0x11、则会将 MSB (1)分配给端口(端口4 = 11、端口3 = 11、端口2 = 11、端口1 = 11)。 这是自动模式。 如果您要将值0xxxxxxx 写入寄存器0x11、则端口将为: Port4 = 00、Port3 = 00、Port2 = 00、Port1 = 00。 这会将 PSE 置于关闭模式、并需要主机控制器为端口供电。 符号 A 只表示它假定与 I2C 地址的 MSB 值相同。
非常尊重、
布鲁顿