This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:引脚9输出

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123675/lm5088-pin-9-out

器件型号:LM5088

大家好、我想得到一些澄清。  

LM5088数据表指示设计人员将引脚9 (OUT)连接到输出电压(Vout)。 Abs. max 表未指定引脚9的限值、因此默认值为7V。这是正确的吗? 因此 LM5088的最大输出电压为7V?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mark   

    答案是否定的 OUT 引脚的绝对最大值 为76V。   

    -李家祥