This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:加载选择值

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123270/bq34z110-load-select-values

器件型号:BQ34Z110

对于轻型电动车辆、负载最好描述为具有高占空比的脉冲。
它肯定不是恒定功率、因此将应用恒定电流模式。
但我需要一些帮助来选择最合适的负载选择值。

1C 时的加速负载峰值降至0.5C-0.7C。

建议使用什么负载选择值?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    我将保留负载选择、直到您使用您的系统对其进行测试、然后根据需要进行修改。 对于大多数应用、默认值为"正常"。1C 至0.5°C 之间的值不是非常动态。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    给出的动态范围是加速至巡航。  当然、当车辆停止或停车时、它几乎降为零。
    这会产生影响吗?

    此致、

    ROM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    如果您需要最保守的估算、可以使用用户速率选项并将其设置为应用所用的平均最大电流。 这将确保监测计始终使用较高的电流值、因此您很可能会提早达到0%、但如果负载脉冲为高电平、则不会跳到0%。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我即将开始学习周期。
    我是否要使用默认值进行学习、然后在之后更改为"用户速率"选项?

    此致、

    ROM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    负载选择将对学习没有影响。 您应该在学习完成后更改它、并且您正在配置设备以导出黄金映像。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Wyatt