This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28610:频率和峰值电流调制问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28610, UCC28600, LM5023, UCC28711, UCC28701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123183/ucc28610-frequency-and-peak-current-modulated-issue

器件型号:UCC28610
主题中讨论的其他器件: UCC28600LM5023UCC28711UCC28701

尊敬的 TI 团队:

我的公司正在寻找 QR 反激式 IC、希望我搜索一些有用的解决方案、并阅读 TI 的一些文档。

我对 UCC28610 (频率和峰值电流调制)有一些问题、我尝试使用 QR 反激式 IC、我阅读了 TI 的文档"揭示 A 的内部行为"
准谐振反激式转换器"、我有一些问题想问大家、请查看我下面的问题、谢谢。

1) 阅读本文档后、我仍然对 "调频恒 定电流" 或"调频峰值电流 "感到困惑? 请向我提供一个示例?

根据我的理解、我们具有不同的输入电压、因此峰值电流将不同、IC 将检测我的峰值电流并修改开关频率以实现 QR 模式。如果是、为什么我们不仅修改开关、还需要进行峰值电流调制?

2) 这意味着"当输出负载降低时、峰值电流减小。 这使得很难计算任何特定工作点的开关频率和峰值电流"、您能为我提供一个示例吗?

3.在 FFM 中,为什么峰值电流需要持续提供帮助?

4.我不理解图10为什么 FFM 介于中 高负载和中高负载之间、因为我的理解是、FFM 用于轻负载以提高轻负载效率。与图9相比、这对我来说更合理、为什么图10没有 TM 模式? 图10无法实现 QR? 因为、从图2中可以看出、只有 TM 模式可以具有较低的 VDS。

5.在什么情况下,我需要使用“调频恒定电流”IC 或“调频峰值电流”IC?

很抱歉问了太多问题、但我在使用前需要了解这些问题、希望 TI 的成员能给我一些建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1。

    UCC289610仅在最小输入电压最大占空比下以接近 QR 的速度运行。  另一方面、它是 FM 调制 DCM 控制反激式。  随着负载减小或线路增大、频率和峰值电流将被调制以控制占空比。  这将具有与您介绍的图2类似的波形。

    如果您需要真正的反激式控制器、  UCC28600或 LM5023更适合此应用。

    UCC28610 是一款恒定导通时间控制器。  在最大负载时、它将控制至峰值电流并基于 V = L*di/ton、并将增加关断时间以减少占空比关断。  转换器会切换谷底。

    当负载 降低时、频率达到30kHz 时。  然后、控制器将降低峰值电流以控制占空比。  如上图28所示。

    UCC28610使用谷底开关、它监控辅助绕组并检测输出二极管的电流何时达到0、并在 FET 旋转之前增加延迟。  这就是所谓的谷底开关。  根据所需的占空比、当辅助绕组超过0V 时、器件将以更长的死区时间进行谷底跳跃。 同样、当 FET 导通时、控制器将向谷底开关添加延迟。

     4.你从哪里得到图10?  它与 UCC28610数据表不匹配?

      

    5. UCC28610等恒定电流/恒定电压模式反激式控制器用于电池充电应用。  输出电压需要恒定电流、以便在稳压输出电压的20%至稳压输出电压的100%范围内为电池充电。

    6.在 QR 上使用 FM/AM 调制的好处是负载降低频率且峰值电流降低以控制占空比。  这将将开关损耗从25%降至100%、从而提高这些功率范围内的系统效率。

    7. 如果您想设计具有谷底开关的 DCM 反激式转换器、我建议您在 UCC28610器件上使用较新的 UCC28701和 UCC28711。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的解释、但我更想知道 TI 的文档"先揭示准谐振反激式转换器的内部行为"吗?

    可以在此处询问文档吗? 因为我更喜欢了解原理并选择组件。

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup302/slup302.pdf

    您能帮助回答基于本文档的问题吗?  

    1. "调频恒 定电流" 和 "调频峰值电流 "之间有何区别?

    "频率和峰值电流 调制":我不明白为什么我们需要 同时调制频率和峰值电流?

    2.在 "频率和峰值电流 调制"中、有相关内容
    '随着输出负载降低、峰值电流减小。 这使得很难计算任何特定工作点的开关频率和峰值电流"、为什么很难计算开关频率?


    3. 我不理解图10为什么 FFM 介于中 高负载和中高负载之间,因为我的理解是,FFM 用于轻负载以提高轻负载效率。与图9相比,这对我来说更合理,为什么图10没有 TM 模式? 图10无法实现 QR? 因为从图2可以看出、只有 TM 模式的 Vds 更低。见第8页和第10页。

    4.为什么在 FFM 模式下电流需要保持恒定? 第9页

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看下面我的评论。

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup302/slup302.pdf

    您能帮助回答基于本文档的问题吗?  

    >本文中的图7显示了 DCM 反激波形。  根据本文、这是一种 QR DCM 反激式。   

    >纸张中的图8显示了真正的 QR 操作。

    >图9显示了 UCC28600 QR 控制器的开关频率行为。  这不是 DCM 反激式转换器。

    本文将 UCC28610描述为 QR DCM 反激式转换器、如图10所示。

    1. "调频恒 定电流" 和 "调频峰值电流 "之间有何区别?

    > UC28610使用调频(FM)和峰值电流模式(AM)调制来实现恒 定电流输出。  

    > UCC28610和 UCC28600都使用峰值电流模式控制,该控制将调制频率以控制占空比。

    >所以这里没有区别。



    "频率和峰值电流 调制":我不明白为什么我们需要 同时调制频率和峰值电流?

    > UCC28610使用峰值电流(AM)和频率调制(FM)来控制占空比。

    > UCC28610不会同时调制峰值电流和频率。  请参阅图10。

    > UCC28600的峰值电流将随负载而变化,而内部将改变频率以控制占空比。 (图9)。  这将同时发生、这是系统控制占空比的工作方式。

    2.在 "频率和峰值电流 调制"中、有相关内容
    '随着输出负载降低、峰值电流减小。 这使得很难计算 任何特定工作点的开关频率和峰值电流"、为什么很难计算开关频率?

    > 这些转换器在一次侧磁化、电感、负载电流、效率上的基本开关频率。

    >  您应该能够使用以下公式使用 UCC28600或 UCC28610计算任何给定时间的开关频率(FSW)。

    eff =效率、IPK =初级峰值电流、LPM 是传输初级峰值电流。  当使用 UCC28610时、您需要参考 UCC28610的图10来确定峰值电流应该是多少。  您将需要 UCC28600的图9来确定峰值电流是多少。

    输出电压

    3. 我不理解图10为什么 FFM 介于中 高负载和中高负载之间,因为我的理解是,FFM 用于轻负载以提高轻负载效率。与图9相比,这对我来说更合理,为什么图10没有 TM 模式? 图10无法实现 QR? 因为从图2可以看出、只有 TM 模式的 Vds 更低。见第8页和第10页

    >在本文中,您附加的图10显示了 DCM 反激式转换器在最大负载时的最大频率。

    >  在 FM 模式下工作时,在给定的输入电压下,峰值电流将始终为相同的值。  随着负载降低、频率将降低以保持 占空比和负载电流。

    Iout =IPK*(NS/NP)*TON*FSW

    >当转换 器在 AM 范围内运行时,它将降低 给定输入端的峰值电流,以控制占空比。  在该 AM 范围内、频率是固定的。  请参阅图10。  

    4.为什么在 FFM 模式下电流需要保持恒定? 第9页

    >这是正确的,它是恒定的时间控制。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    谢谢您的评论、在我阅读之后。 我对某些事情仍然感到困惑。

    请查看我的以下评论、谢谢。

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup302/slup302.pdf

    您能帮助回答基于本文档的问题吗?  

    >本文中的图7显示了 DCM 反激波形。  根据本文、这是一种 QR DCM 反激式。   

    [插孔]: 对定义、DCM、TM 和 FFM 的三个方面有点困惑,这三个方面都可以实现 QR 的运行吗? 如果是、如何区分它?

    >纸张中的图8显示了真正的 QR 操作。

    >图9显示了 UCC28600 QR 控制器的开关频率行为。  这不是 DCM 反激式转换器。

    [插孔]: 如何知道这不是 DCM 反激式转换器,根据图9,该图中有三种模式:TM、DCM 和 FFM。

    本文将 UCC28610描述为 QR DCM 反激式转换器、如图10所示。

    [插孔]: 在第9页上,当负载降低时,控制器将转换为 FFM 模式。为什么在 fiugre 10中,FFM 模式将在中负载到满负载时出现?

    1. "调频恒 定电流" 和 "调频峰值电流 "之间有何区别?

    > UC28610使用 调频(FM)和峰值电流模式(AM)调制来实现恒 定电流输出。  

    [插孔]:

     峰值电流 调制是否等于 峰值电流控制模式(AM)?

    您是指如下所示的峰值电流模式控制吗?

     N  



    因为 UC28610正在使用峰值电流模式控制、所以 IPEAK 是一个常数(请见下面的等式)、为了保持 IPEAK、我们需要修改开关频率、我是否正确理解?

    频率调制(FM)意味着像上述那样修改频率。

    > UCC28610和 UCC28600都使用峰值电流模式控制,该控制将调制频率以控制占空比。

    [插孔]: 以上问题相同。

    >所以这里没有区别。



    "频率和峰值电流 调制":我不明白为什么我们需要 同时调制频率和峰值电流?

    > UCC28610使用峰值电流(AM)和频率调制(FM)来控制占空比。

    [插孔]: 明白了。

    > UCC28610不会同时调制峰值电流和频率。  请参阅图10。

    [插孔]: 明白了。

    > UCC28600的峰值电流将随负载而变化,而内部将改变频率以控制占空比。 (图9)。  这将同时发生、这是系统控制占空比的工作方式。

    [插孔]:如果 UCC28600不使用峰值电流控制,该 IC 如何保持输出电压? 您对此控制有什么简单的方框图吗? 如下图。

    2.在 "频率和峰值电流 调制"中、有相关内容
    '随着输出负载降低、峰值电流减小。 这使得很难计算 任何特定工作点的开关频率和峰值电流"、为什么很难计算开关频率?

    >  这些转换器在一次 侧磁化、电感、负载电流、 效率上的基本开关频率。

    >  您应该能够使用以下公式使用 UCC28600或 UCC28610计算任何给定时间的开关频率(FSW)。

    eff =效率、IPK =初级峰值电流、LPM 是传输初级峰值电流。  当使用 UCC28610时、您需要参考 UCC28610的图10来确定峰值电流应该是多少。  您将需要 UCC28600的图9来确定峰值电流是多少。

    [jack]:UCC28610是峰值电流模式控制,所以我可以知道 IPEAK 值,然后知道开关频率,我是否理解正确?

    UCC28600不是峰值电流模式控制、因此我随时都不知道 IPEAK 值、因此很难计算开关频率、我是否理解正确?

    3. 我不理解图10为什么 FFM 介于中 高负载和中高负载之间,因为我的理解是,FFM 用于轻负载以提高轻负载效率。与图9相比,这对我来说更合理,为什么图10没有 TM 模式? 图10无法实现 QR? 因为从图2可以看出、只有 TM 模式的 Vds 更低。见第8页和第10页

    >在本文中,您附加的图10显示了 DCM 反激式转换器 在最大负载时的最大频率。

    [插孔]: UCC28610是峰值电流模式控制,为什么在 DCM 模式下,输入电流不是恒定值?


    >   在 FM 模式下工作时,在给定的输入电压下,峰值电流将始终为相同的值。  随着负载降低、频率将降低以 保持 占空比和负载电流。

    Iout =IPK*(NS/NP)*TON*FSW


    [jack]: 在 FFM 模式下,控制器是峰值电流模式控制,但在 DCM 模式下,控制器不是峰值电流控制模式吗?

    >当转换  器在 AM 范围内运行时,它将降低  给定输入端的峰值电流,以控制占空比。  在该 AM 范围内 、频率是固定的。  请参阅图10。  

    [插孔]: 以上问题相同。

    4.为什么在 FFM 模式下电流需要保持恒定? 第9页

    >这是正确的,它是恒定的时间控制。

    [插孔]: 明白了。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    请注意、我没有撰写本文、并且不相信图10是正确的。  UCC28610将在临界导通/QR 最大负载最小线路附近运行、并将以最大频率运行。  UCC28610在其它任何位置运行时都将深入 DCM。  

    请看下面我的评论。

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup302/slup302.pdf

    您能帮助回答基于本文档的问题吗?  

    >本文中的图7显示了 DCM 反激波形。  根据本文、这是一种 QR DCM 反激式。   

    [插孔]: 对定义、DCM、TM 和 FFM 的三个方面有点困惑,这三个方面都可以实现 QR 的运行吗? 如果是、如何区分它?

    >DCM 表示断续传导电流模式

    >TM 表示转换模式  

    >FFM 是频率 调制

    > 根据作者的说法 ,它们都是 QR。

    >纸张中的图8显示了真正的 QR 操作。

    >图9显示了 UCC28600 QR 控制器的开关频率行为。  这不是 DCM 反激式转换器。

    [插孔]: 如何知道这不是 DCM 反激式转换器,根据图9,该图中有三种模式:TM、DCM 和 FFM。

    >QR 转换器在转换模式下运行

    >根据 QR 数据表,此 QR 控制器不使用频率调制。

    >您需要查看 QR 或 QR DCM 反激式控制器数据表,以查看它使用的控制方案、TM、DCM、FFM 等。

    本文将 UCC28610描述为 QR DCM 反激式转换器、如图10所示。

    [插孔]: 在第9页上,当负载降低时,控制器将转换为 FFM 模式。为什么在 fiugre 10中,FFM 模式将在中负载到满负载时出现?

    >满负载,最大占空比,频率在 右侧的图形中为 fmax。

    >无负载是图形左侧的最小频率,占空比。

    >请注意,图表有误。  该转换器始终以 DCM 运行。

    1. "调频恒 定电流" 和 "调频峰值电流 "之间有何区别?

    > UC28610使用 调频(FM)和峰值电流模式(AM)调制来实现恒 定电流输出。  

    [插孔]:

     峰值电流 调制是否等于 峰值电流控制模式(AM)?

    >当使用峰值电流而不是 PWM 斜坡来控制占空比时,峰值电流模式控制是一种方法。

    >这些器件确实使用峰值电流模式控制。

    > 本文介绍了它们如何控制峰值电流。

    您是指如下所示的峰值电流模式控制吗?

    >我不确定您在哪里得到了下图、但它对于峰值电流模式控制降压转换器而言看起来不正确。

    > CS 信号看起来像 PWM ram,而不是降压转换器的 CS 信号。

     N  



    因为 UC28610正在使用峰值电流模式控制、所以 IPEAK 是一个常数(请见下面的等式)、为了保持 IPEAK、我们需要修改开关频率、我是否正确理解?

    频率调制(FM)意味着像上述那样修改频率。

    >我认为这个均衡器是不正确的。  请参阅 UCC28610数据表、了解正确的数据。

    > UCC28610和 UCC28600都使用峰值电流模式控制,该控制将调制频率以控制占空比。

    [插孔]: 以上问题相同。

    > UCC28600 Lm 确实设置了频率,但却是真正的 QR 控制。  当变压器断电时、当电流达到零时、它将打开 FET。  并在达到峰值电流时打开 FET。  您参考 的白皮书将更详细地描述这一点。  

    >所以这里没有区别。



    "频率和峰值电流 调制":我不明白为什么我们需要 同时调制频率和峰值电流?

    > UCC28610使用峰值电流(AM)和频率调制(FM)来控制占空比。

    [插孔]: 明白了。

    > UCC28610不会同时调制峰值电流和频率。  请参阅图10。

    [插孔]: 明白了。

    > UCC28600的峰值电流将随负载而变化,而内部将改变频率以控制占空比。 (图9)。  这将同时发生、这是系统控制占空比的工作方式。

    [插孔]:如果 UCC28600不使用峰值电流控制,该 IC 如何保持输出电压? 您对此控制有什么简单的方框图吗? 如下图。

    2.在 "频率和峰值电流 调制"中、有相关内容
    '随着输出负载降低、峰值电流减小。 这使得很难计算 任何特定工作点的开关频率和峰值电流"、为什么很难计算开关频率?

    >  这些转换器在一次 侧磁化、电感、负载电流、 效率上的基本开关频率。

    >  您应该能够使用以下公式使用 UCC28600或 UCC28610计算任何给定时间的开关频率(FSW)。

    eff =效率、IPK =初级峰值电流、LPM 是传输初级峰值电流。  当使用 UCC28610时、您需要参考 UCC28610的图10来确定峰值电流应该是多少。  您将需要 UCC28600的图9来确定峰值电流是多少。

    [jack]: UCC28610是峰值电流模式控制,所以我可以知道 IPEAK 值,然后知道开关频率,我是否理解正确?

    UCC28600不是峰值电流模式控制、因此我随时都不知道 IPEAK 值、因此很难计算开关频率、我是否理解正确?

    3. 我不理解图10为什么 FFM 介于中 高负载和中高负载之间,因为我的理解是,FFM 用于轻负载以提高轻负载效率。与图9相比,这对我来说更合理,为什么图10没有 TM 模式? 图10无法实现 QR? 因为从图2可以看出、只有 TM 模式的 Vds 更低。见第8页和第10页

    >在本文中,您附加的图10显示了 DCM 反激式转换器 在最大负载时的最大频率。

    [插孔]: UCC28610是峰值电流模式控制,为什么在 DCM 模式下,输入电流不是恒定值?


    >   在 FM 模式下工作时,在给定的输入电压下,峰值电流将始终为相同的值。  随着负载降低、频率将降低以 保持 占空比和负载电流。

    Iout =IPK*(NS/NP)*TON*FSW


    [jack]: 在 FFM 模式下,控制器是峰值电流模式控制,但在 DCM 模式下,控制器不是峰值电流控制模式吗?

    >当转换  器在 AM 范围内运行时,它将降低  给定输入端的峰值电流,以控制占空比。  在该 AM 范围内 、频率是固定的。  请参阅图10。  

    [插孔]: 以上问题相同。

    4.为什么在 FFM 模式下电流需要保持恒定? 第9页

    >这是正确的,它是恒定的时间控制。

    [插孔]: 明白了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

     我将更详细地阅读 UCC28610、谢谢。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我很高兴能够提供帮助。

    此致、

    Mike