This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3025:备选器件

Guru**** 2629515 points

Other Parts Discussed in Thread: REF3325, REF35, REF30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123746/ref3025-alternative-device

器件型号:REF3025
主题中讨论的其他器件:REF3325REF35

客户正在寻找采用 SOT23封装的 REF3025的第二个来源。 除了 REF3325、您还想推荐什么?  

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我建议查看采用6引脚 SOT 封装的 REF35。  

    https://www.ti.com/product/REF35

    REF35替代了 REF30和 REF33等旧器件并提供了主要优势:

    • 680nA 的超低 IQ、比可用解决方案低20%以上
    • 专为精密12-16位数据转换器而设计、包括  
    • ±0.05%精度
    • 10ppm/◦C 温度系数
    • 1/f 噪声的8µVpp μ V/V
    • 20ppm 热迟滞
    • 提供10种电压选项、范围为1至5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于客户目前面临 REF3025的供应限制,因此他们正在寻找与 P2P 兼容的解决方案。 REF35看起来并不完全是 P2P! 还有什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、REF3325是您的最佳选择。