This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211:升压控制器的驱动电阻

Guru**** 2532000 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, TPS40211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122201/tps40211-driving-resistance-of-boost-controller

器件型号:TPS40211
主题中讨论的其他器件:LM5155

大家好 、

这是否意味着驱动电阻为4/400mA=10欧姆?

此外、低于1是否意味着驱动电阻为0.25/0.1=2.5欧姆且低于高于1欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    感谢您使用 E2E 论坛、我是否知道该应用或了解驱动电阻的原因? 是否适合为器件选择合适的 FET?

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    用于分析客户的 MOS 开关损耗

    请帮助回答、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我看到、如果问题是关于栅极驱动器的导通和关断电阻、那么问题应该与您提到的一样:

    栅极驱动器电压(VGDRV)/(IGDRV)栅极驱动器拉电流/灌电流

    但是、为了确保我将在重新确认后尽快返回给您。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请帮助确认第二个问题、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    这种形式在哪里? 我在该器件的数据表中看不到它。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    它位于 LM5155的数据表中、

    我将尝试比较这两者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我看到、这是一个不同的器件、但应该具有相同的计算方法。 我将向您提供最新信息。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    对于 TPS40211、是的、驱动器阻抗可以通过使用此处所用的简单欧姆定律进行计算、 但是、这只是 Vgdrv 为4V 时阻抗的代表、对于 Vgdrv 的不同值、该阻抗可能不是恒定的、甚至不是线性的。 该数据仅解释或说明在驱动器上施加4V 电压时、拉电流/灌电流的最大值为400mA。

    对于 LM5155、显示的电压值为压降、而不是最终电压值、 因此、您需要检查 LM5155驱动器的 VCC 是多少、从 VCC 中减去0.25V、然后将其除以拉电流或灌电流、您将找到该特定条件下的输出阻抗、 因为阻抗可能不是线性的、并且肯定不是恒定的。

    希望这对您有所帮助。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wardak、

    感谢您的解释、

    但对于 LM5155、  

    (6.85V-0.25V)/0.1A=66 Ω、这是过高的、

    您确定它不仅仅是0.25V/0.1A=2.5 Ω 吗?

    因为我假设压降是驱动电阻的压降

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    您说得对、 0.25V/0.1A=2.5 Ω 是正确的计算方法。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    是很抱歉、忽略您的正确器件、2.5欧姆是正确的计算方法。 我将关闭此主题、因为没有其他问题。如果您有其他问题、您可以回复此评论。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wardack,

    那么、LM5155 在高侧 MOS 上的开关电压比在 TPS40211上的开关电压低、对吧?