This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:LLC 控制器

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122305/ucc28951-q1-llc-controller

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951

如何管理 CAN 上接收到的 LLC 电压和电流要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28951是一款相移全桥控制器。 您能否告诉我您将为 LLC 设计什么额定功率?

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1000瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyanka、

    您可以重新确认吗? 您是否计划在1kW 设计中使用移相全桥控制器或 LLC?

    如果是 LLC、您能告诉我输入和输出电压规格吗?

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    我们希望在1KW 设计中使用 LLC。

    输入:378-425v (近似值)

    输出:48V-84V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们实际上已经规划了两个设计  

    1. 2轮

       规格:1kW

    2. 3轮

       规格:超过1KW

    请给出哪种设计适合这两种规格的公平理念。

    还应共享与此规格匹配的文档。

    这将会大有帮助

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1kW 及以上的功率、

    我强烈建议使用相移全桥控制 器 UCC28951

    此致

    曼尼甘塔 P  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    500-1000W 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高达700W、您可以使用半桥 LLC。

    此致

    曼尼甘塔 P