This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:关于 ACOK 上拉电阻器

Guru**** 2534710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123354/bq24800-about-acok-pullup-resistor

器件型号:BQ24800

我有疑问。

描述了 ACOK 上拉电阻为10k Ω 的引脚功能。

但我们认为 ACOK 上拉电阻器更改为更大的电阻、例如100kohm、以降低电流消耗。

(1)当下图中的 ACOK 为高电平时、上拉100k Ω 电阻是否没有问题? 如果您有通知、请教授该通知。  

(2)当下图中的 ACOK 为低电平时、上拉100k Ω 电阻是否没有问题? 如果您有通知、请教授该通知。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 上述问题已解决。 感谢你的帮助。