This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:电路审查和设计库

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122284/tpsm8d6c24-circuit-review-and-design-inquries

器件型号:TPSM8D6C24
主题中讨论的其他器件: TPS546D24A

您好!

我的客户询问了一些有关 TPSM8D6C24设计的问题以及电路审查。

请查看下面随附的文件。

e2e.ti.com/.../TI_5F00_TPSM8D6C24_5F00_design_5F00_review.pptx

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我们的美国团队将在下周一之前对其进行审核并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    作为 VSET 电阻器值以获得0.85V 输出、是否可以使用以下两种方法?
    是否有更多推荐值?

    是的、两个电阻器组合都将选择0.85V、它们在功能上是相同的。  通常首选连接到 AGND 的单个17.8kΩ Ω 电阻器。

    IOUT_OC_WARN 和 IOUT_OC_FAULT 之间的区别是什么?

    IOUT_OC_WARN 将触发 SMB_ALERT 低电平并在 STATUS_IOUT 中设置 IOUT_OC_WARN 状态位、但不会影响运行

    IOUT_OC_FAULT 将触发 SMB_ALERT 低电平并设置 STATUS_OUT 中的 IOUT_OC_FAULT 状态位。  如果 IOUT_OC_FAULT_RESPONSE 设置为关断(默认)、这也将关断输出运行、并根据 IOUT_OC_FAULT_RESPONSE 的重启选择重新启动或闭锁(默认为以无限断续尝试重新启动)

    这是否是拼写错误? OC_WARN (A)/OC_FAULT (A)是否正确?

    是的、数字列在"警告/故障"订单中

    Iout=40A:输出没有影响,只能通过 IOUT_OC_WARN_LIMIT 寄存器读取警报。
    Iout=52A:IOUT_OC_FAULT 关断阻止输出。

    是的、通过对故障的响应取决于 IOUT_OC_FAULT_RESPONSE 的设置、该设置可以设置为关断、延迟关断或在不中断的情况下继续运行。

    表5-1和表7-5中“GND 短路”的内容不同。
    应将以下引脚连接到何处、PGND 或 AGND?
    MSEL1、MSEL2、ADRSEL、VSEL、PGOOD

    表5-1和表7-5讨论了不同的问题。  

    7-5中的环路跟随器连接建议将未使用的引脚连接到 PGND、PGND 可以是系统接地平面以简化布线、因为转换器在此编程状态下不使用这些引脚。  由于器件忽略这些引脚上的值、因此它们连接到的接地不需要像使用引脚时那样精确。  它们也可以是 AGND 而不会出现任何问题。

    表5-1描述了器件有效使用引脚时的引脚连接、在这种情况下、引脚应连接到 AGND。

    如果 TPSM8D6C24有一个参数计算文件、请共享该文件。

    还没有可用的电感器、但您可以使用 TPS546D24A 计算器工具并选择降额80%的220nH 电感器  

    您能否提供四相应用的热性能、效率等性能数据?

    我将需要检查一下我们有哪些可用资源。

    对于原理图审阅、我仍然需要检查补偿和引脚搭接、但其他方面看起来不错。

    我对在550kHz 开关频率和1nF 缓冲电容器上的1005 (0402)缓冲电阻器的功耗有点担心。  我计算出80mW 的功率耗散(12V^2 x 1nF x 550kHz)、典型的1005 (0402)电阻器的额定功率耗散仅为62mW。

    此外、您似乎选择了1608 (0603)电阻器进行引脚编程、这不需要功率耗散、因此可以使用1005电阻器来改进某些尺寸。  此外、对于四相设计、许多电阻器都不需要、因此可以通过消除它们的占用空间来节省空间。  跟随器器件只需要连接到 MSEL2的电阻器来对其堆栈相位位置和电流限制选择进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    我查看了补偿、并相信引脚编程的补偿代码14对于开关频率为550kHz 时为20x 100μF + 16x 220μF 的四相设计是很好的。  这将需要器件1上的 MSEL1_A 通过14.7kΩ Ω(R111)连接到其 AGND

    引脚编程:

    器件1、电源轨 A

    MSEL1:14.7kΩ Ω(R111)

    MSEL2:8.25kΩ Ω(R113)

    VSEL:17.8kΩ Ω(R107)

    ADRSEL:我看不到目标 PMBus 地址、因此我不推荐使用电阻器值、但我建议使用顶部电阻器将 SYNC_OUT 的 SYNC 状态编程为 BP1V5_A (R109 / R108)

    器件1、电源轨 B

    MSEL2:68.1kΩ Ω(R121)

    器件2、电源轨 A

    MSEL2:6.81kΩ Ω(R92)

    器件2、电源轨 B

    MSEL2:31.6kΩ Ω(R105)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是12V 至0.8V @ 550kHz 四相效率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您的回复。

    客户还有其他问题。

    1.四相应用中电流随温度变化的性能结果是否有?

    2.如果您有四相应用的布局指南,请分享。

    3. 如何在 TPSM8D6C24的四相应用中实现4个输出端口的负载共享?

       当140A 的实际负载为80A 时、每个输出端口上是否有20A 的负载? 或者、它是否会在某些端口上花费更多的负载?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~引脚 userid="443028" url="支持/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1122284/tpsm8d6c24-circuit-review and -design-inqus/4167233#4167233"]1. 对于四相应用、电流随温度的变化是否有任何性能结果?[/quot]

    我不确定我是否理解这个问题

    [~引脚 userid="443028" url="支持/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1122284/tpsm8d6c24-circuit-review and -design-inqus/4167233#4167233"]2. 如果您有四相应用的布局指南、请分享。

    我没有具体的四相布局指南。  最敏感的模块到模块连接是 VSHARE 引脚、该引脚可驱动稳压和电流共享功能。  它应远离噪声信号、并通过接地线迹屏蔽 SYNC。  接地线迹应至少每12毫米连接到接地层一次

    当电流方向与模块之间的线路垂直时、可实现最佳电流共享。  当电流与模块之间的线路一致消耗时、较远的模块和负载之间在接地中流动的互电流将在模块之间产生接地差分、这将导致电流共享误差。

    [~引脚 userid="443028" url="支持/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1122284/tpsm8d6c24-circuit-review and -design-inqus/4167233#4167233"]

    3. 如何在 TPSM8D6C24的四相应用中实现4个输出端口的负载共享?

       当140A 的实际负载为80A 时、每个输出端口上是否有20A 的负载? 或者、它是否会在某些端口上花费更多的负载?

    [/报价]

    电流共享非常精确、误差在10%以内。  对于80A 负载、各个相位将介于18A 和22A 之间。  平均电流模式控制拓扑还可确保相位在负载瞬态期间共享电流。