This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议的双电源设计

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28711, UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123731/suggested-double-power-supply-design

主题中讨论的其他器件:UCC28711、 UCC28704

有人能向任何 支持将交流/直流或直流转换为直流的双电源单元的 IC 提出建议吗  

交流输入:115V、400Hz 或28V 直流、输出为5V 和1A 或更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双电源单元 IC 名称?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用桥式整流器和反激式转换器进行该设计。

    以下链接将为您提供使用 UCC28711的85V 至265V AC 至5V/1A 参考设计。  此设计使用桥式整流器和反激式降压转换器。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluua12/sluua12.pdf

    以下链接将为您提供使用 UCC28704的85V 至265V AC 至5V/2A 参考设计。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluubf1

    以下链接将带您进入 TI 参考设计库。  只需输入您的设计要求、该工具就会搜索参考设计库。  可能 已经有 一个可满足您特定需求的参考设计。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以用于400Hz 电源频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以。

    这些参考设计实际上是评估模块、您可以订购它们进行评估。  您可以订购其中一款 EVM、在400Hz 115V 交流线路上进行评估、这一点非常值得。  它可以正常工作。