This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 115VAC/400Hz 至24VDC 50W 电源设计

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610, UCC28711, UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123838/design-of-115vac-400hz-to-24vdc-50w-power-supply

主题中讨论的其他器件:PMP7167UCC28610UCC28711UCC28704

我们要求设计115VAC/400Hz 至24VDC 50W 电源。  

有人能向我推荐我可以使用该应用的 IC 吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我搜索了 TI 参考设计库、并使用 UCC28610找到了符合您设计需求的 PMP7167离线反激式器件。

    https://www.ti.com/tool/PMP7167

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能建议使用一个 IC 作为输入、交流=115V、400Hz 或直流=28V、一次一 个作为输入、输出为5V 直流和1A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    400Hz 是线路频率、通常为航空或运输功率。  因此、您只需要该设计具有的桥式整流器。

    我标记了原理图、以显示使用桥式整流器和存储电容的交流/直流转换器。  然后、在直流/直流反激式转换器中将直流电压降至28V。  我相信此设计中的控制 IC 是 UCC28610、此参考设计适用于您的50W 应用

    在您的另一篇文章中、我建议使用 UCC28711或 UCC28704、并推荐参考设计用于5W 应用。

    此致、