This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T260W:PTH08T260W 推荐布局

Guru**** 2587015 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T260W, TPS82130, TPS82130EVM-720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122309/pth08t260w-pth08t260w-recommended-layout

器件型号:PTH08T260W
主题中讨论的其他器件: TPS82130TPS82130EVM-720

尊敬的 TI 团队:

我们正在开发新设计、并选择 了 PTH08T260W 电源模块来管理能源。 我们也在网站和数据表中搜索了建议的布局、但没有成功。

是否有建议布局的便签应用?  

非常感谢您的支持。

此致、

Iker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iker、您好!

    PTH08T260W 是一款非常旧的器件、我们没有可用的布局指南。 您能否在下面的链接中查看 TPS82130? TPS82130应更好地满足您的应用需求。

    对于 PTH08T260W、您可以遵循基本降压转换器布局指南。 在数据表第2页的原理图中、

    1.将输入电容 C1尽可能靠近器件引脚2和引脚3放置。  

    2.将输出 CO1/CO2尽可能靠近器件引脚4和引脚3放置。

     3、SENSE (引脚5)必须连接到要感应的负载

    请按照数据表第9页了解其他连接。

    https://www.ti.com/product/TPS82130?keyMatch=TPS82130&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nancy:

    非常感谢您的宝贵支持。 我们已决定使用您的建议参考:TPS82130、但我们有一些问题:

     此参考是否推荐用于新设计?

    此参考将制造多长时间? 在不久的将来可能会成为过时问题?

    是否有根据布局中使用的铜面积定义 Rthja 的注释应用?

    非常感谢您的参与。

    此致、

    Iker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iker、您好!

    TPS82130是一款非常受欢迎的模块。 许多客户使用了此器件。 我们建议将 TPS82130用于新设计。

    TPS82130自2016年发布以来一直在制造。 没有淘汰计划。

    表6.4右侧的结至环境热阻基于 TPS82130EVM-720。 该 EVM 为4层、每层覆铜1oz。  

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nancy。

    再次感谢您帮助我们管理此主题。 在研究购买产品后、他知道、直到2024年6月才能获得此参考样片、因此我们现在正在考虑使用集成电路和无源组件开发直流/直流降压、我们发现的参考产品是:LM2673S-5.0。

    请、您能否分享您的知识以及有关此参考的可用信息、包括生命周期、应用手册、布局建议(数据表中的这一点非常糟糕)等等?

    非常感谢您的参与。

    此致。

    Iker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iker、您好!

    我不支持 LM2673S-5.0。 请使用 LM2673S-5.0生成另一个新帖子。 其他工程师将为您提供帮助。 我现在将关闭此帖子。

    谢谢、

    Nancy