This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62826:最大输出电压

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119104/tps62826-maximum-vout

器件型号:TPS62826

大家好、

我的客户想了解为什么输出电压限制为4、0V?

他们希望在2Anominal (~2.5Amox)和5Vin 时提供4.2Vout 的便利。

第8.3.3段中提到"如果输出电压电平接近输入电压、器件将进入100%模式。" 我的客户认为4.2V 似乎是可能的。

您能否解释 一下4.0V 输出电压限制以及4.2V 输出电压可能导致的性能下降情况?

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    对于 TPS6282x 系列、可调输出电压范围为0.6V 至4V。这是针对该器件进行了测试和验证的范围。 超出 d/s 规格、我们无法保证器件性能或电气特性。

    但是、可以为 5V 输入配置4.2V 输出电压、2.5A 输出电流。 与 典型情况相比、开关频率将更高。 因此、损耗会更大、效率可能会受到影响。 如果瞬态响应、IQ 等满足其应用要求、客户还必须测试和确认所有规格。

    我希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    您是否需要此主题的任何进一步支持。 如果没有、我将继续并关闭此线程。

    此致、

    Febin