This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62067:查询 TPS62067器件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117335/tps62067-query-on-tps62067-part

器件型号:TPS62067

大家好、

我们计划在设计中使用 TPS62067器件、而不是在 SEMI 上使用 NCV 器件。 这两个器件都具有相似的 SW 频率、Vref、足部电压等规格。 但是、在替换器件时、我们无法获取 Vout 电压。 它显示零伏。 请参阅下面的原理图。 请向我们推荐可能的问题。 实际上、该部件输出 连接到 TI 串行器部件(DS90UH983RTDTQ1)。

谢谢、

Gunasekar.T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Gunasekar、

    除电感器外、原理图看上去一切正常。   该器件的最大有效电感为1.6uH。  

    有多少电路板显示了相同的问题?

    您是否尝试使用新设备进行更换?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢您的回答。 现在、我们已在两个电路板中连接了新器件、但我们观察到两个电路板均为零伏(0.1V)。 在原理图 PG 引脚中,我们保持断开状态,希望这不会成为问题。 在串行器器件侧、 总电容值约为47uF。

    您是否确认了电感值的问题?

    谢谢、

    Gunasekar.T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Gunasekar、

    我建议隔离转换器并重新测试。 请将电感器更改为较低的值、有效输出电容<22uF。  

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Gunasekar、

    您有一些更新吗? 您是否需要任何进一步的支持?

    此致、

    Febin