This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:比较表

Guru**** 2782515 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123538/ucc28740-comparison-table

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: LM5023

我的客户正在寻找符合以下条件的反激式器件:

输入电压:150V 直流- 1kV 直流

输出电压:12V、18V、-5V 等

功率瓦特:70W

是否有 UCC28740和 LM5023的比较表? 你能帮你解决这个问题,选择一个最好的酒店! 非常感谢。  

此致

Brian