This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25923:是否可以使用此电子保险丝来保护 TLV62595

Guru**** 2519410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25923, TLV62595, TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123294/tps25923-whether-can-use-this-efuse-to-protect-tlv62595

器件型号:TPS25923
主题中讨论的其他器件: TLV62595TPS2597

尊敬的团队:

希望你们做得好。

我在使用 TPS25923的过程中收到了客户的问题。

TPS25923的典型过压钳位为6.1V、可达到6.75V 的最大值。 数据表如下图所示。

客户使用的降压转换器是 TLV62595、其最大输入电压值为6V。  数据表如下图所示。

降压转换器能否受到电子保险丝 TPS25923的保护?  

该电子保险丝是否 通过电流和电压保护电路?

我期待您的回复。

非常感谢您的帮助!

此致、

氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 氙气灯、

    是的、此电子保险丝可限制电压和电流。 唯一的问题是电子保险丝最大钳位高于降压最大输入。  

    请查看新一代 TPS2597器件。 它同时具有 OVC 和 OVLO 型号。 它具有更严格的最大钳位规格。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    非常感谢您的回复和支持!

    TPS25923的过压钳位过大、无法保护 TLV62695、对吧?

    新产品 TPS2597更适合保护 TPS62595、因为它在6.12V 时具有更严格的最大钳位?

    此致、

    李新源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是氙气灯。 您答对了。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    非常感谢您的帮助和支持!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    李新源