This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740启动问题

Guru**** 2561490 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123356/ucc28740-ucc28740-start-up-issue

器件型号:UCC28740

您好!

UCC28740的情况如下。 原理图与 TI 参考设计相同。

目前大约有500/15000个故障率

90VAC 时、请使用终端客户定制的 FCT 设备进行测试验证。 UCC28740工作不正常。 但是、当电压升至95VAC 时、无法正常工作的 IC 可能会再次正常工作。 过去、在测试过程中发送90VAC 没有问题。 这次、有很多 IC 在此条件下无法正常工作、因此我想向 TI 寻求帮助。

检查:
1.照片中有三种数据代码,这三种数据代码在 FCT 测试中是否有问题=>是
2.请验证工作台上是否正常=>如果 Pass 的 IC 和 NG 的 IC 互换进行验证、则原始 PASS 板将变为 NG、原始 NG 板将变为 PASS
3.经测试并无问题的 IC 的数据代码是否相同? =根据 IC 主体的文本,我无法判断代码是由 IC 生成的数据代码,我只能通过与 NG IC 交换 PASS 来验证它
4.变压器之前是否与测试过的正常机器互换? =>尝试更换导通变压器、但它仍然是 NG。

e2e.ti.com/.../UCC28740_DA7DEF8D1657_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    感谢您的意见和观察。 EVM 板已在85Vrms 至265Vrms 之间进行测试、因此在90Vrms 或95Vrms 下运行时不应出现任何问题。

    我不确定 IC 上的三个数据代码及其含义、可能与生产批次相关。 我将与产品/封装团队联系、了解 其含义、但此 TI 编码可保密地在 e2e 上共享、而无需与客户签订 NDA。 我可以对此进行确认。

    只需确认、15000个样本中是否有3个数据代码、特定数据代码的500个样本中是否有500个数据代码失败、或者是否随机出现多个数据代码中观察到的故障?  此外、如果您可以共享客户收到的错误(故障类型)的数据、则可以使用故障样本。

    此致、

    Harish