This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:缓慢插入充电器、它会检测 SDP 模式

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122658/bq25890h-plug-in-the-charger-slowly-it-detects-sdp-mode

器件型号:BQ25890H

您好,团队

我的客户在他们的焊盘产品中使用 BQ25890H 、现在他们发现 Type-C 充电器中的焊盘插头缓慢、 它很可能检测到 SDP 模式。

[名称:bq2589x_charger&]Reg[0b]= 0x36

已连接对数和波形。(绿色:DP;黄色:DM;橙色:VBUS)

原因是什么?

 e2e.ti.com/.../SDP.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器未检测 到 Type-C 充电器。 您期望获得什么 DPDM 检测结果?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning,我们认为 它检测 DCP 模式。  

     我从我的客户那里得知、此问题仅在插入时、插入正常速度检测到 DCP 模式的速度较慢时出现、如下所示。

    我想知道 Reg [0b]位1的读数为1,它是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是以正常速度插入电源时的 DCP 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REG0B[1]被保留。 这一点无关紧要。

    请通过  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24192i.pdf 阅读9.3.1.3.4 D+/D–检测功能在 BQ2419x d/s 上设置输入电流限制。  主要检测用于区分 USB 主机(标准下流端口或 SDP)和不同类型的充电端口(充电下流端口或 CDP 和专用充电端口或 DCP)。  如果 PD 连接到 USB 主机(SDP)、则 D–为低电平。 如果 PD 连接到充电端口(CDP 或 DCP)、则 D–为高电平。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    从上面的波形和日志中,缓慢插入时,它确实会检测 SDP 模式,无法恢复。 此问题将真正影响用户体验。 您是否有任何解决此问题的想法?  

    谢谢

    Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lillian、

    缓慢插入会影响 D+/D-电阻、这可能会改变 DPDM 检测结果。 在充电器侧几乎没有什么事情要做。

    谢谢、

    宁。