This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:预充电中的电压和电流异常跳转

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122780/bq25890-abnormal-jump-of-voltage-and-current-in-pre-charge

器件型号:BQ25890

您好,团队

在预充电模式下、充电至3.1V 时 、电压将在2.6V 和3.1V 左右来回跳转、然后跳至2.6V 并再次上升、如下所示。 电流异常跳至2A。

您能知道跳转的原因吗?

℃了两个日志、日志1:当℃μ s 时、电流跳至2A、日志2:当5 μ s 时、电流跳至1.571A。

e2e.ti.com/.../log1_2D00_25_0321_.txte2e.ti.com/.../log2_2D00_5_0321_.txt

谢谢  

刘莉莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lillian、

    当客户认为充电器运行异常时、VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS 和充电器的所有寄存器读数是什么工作条件?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ning。

    我在此处附上新日志、请访问 check.e2e.ti.com/.../voltage-jump.txt

    我已经检查了日志是否显示"mtk_charger_set_ichg by temp"和"[battery" charger_by_buckboost = false!" 但我发现它调用 BQ25890H 的函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lillian、

    e2e 查询由其他渠道提供支持。 该线程被视为已解算和已闭合。

    非常感谢、

    宁。