This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:如何将.csv 文件转换为.xml 文件以进行器件编程

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120605/tps53659-how-do-i-convert-csv-file-into-xml-file-for-device-programming

器件型号:TPS53659

您好!

我有用于器件编程的.csv 文件、现在我们正在评估仅使用.xml (TI 格式)进行编程所需的新软件。 如何转换这些现有文件? 我是否可以使用任何软件?

谢谢、

Marzuliani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marzuliani:

    我将研究这个问题、并对您作出快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marzuliani:

    遗憾的是、.csv 文件无法转换为.xml 格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的评论。 根据我的理解、我需要您的确认-我们可以将 XML 转换为.csv 文件格式、但不能将 XML 转换为.csv 文件格式?

    谢谢、
    Marzuliani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marzuliani:

    没错。 在 Fusion GUI 中、您可以打开 XML 文件并将其导出为.csv。 但是、我们没有任何可以将.csv 转换为 XML 的软件。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    明白。 感谢您的确认。

    此致、

    Marzuliani