This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:开/关持续不一致

Guru**** 2506005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122011/tps92640-inconsistent-on-off-continuation

器件型号:TPS92640
主题中讨论的其他器件:TPS92641

各位专家:

我们的客户 有一个初始问题、如下所示:
"我们有一个切换和 LED 开/关的应用(15-20A)。  我们发现、根据 Iadj 输入电压、LED 的导通时间非常不一致。  我们让电路在 Iadj 上以固定电压正常运行。 但是、我们需要 LED 以固定的速率打开和关闭。  当在0和2.5V 之间切换(在 Iadj 上)时、我们在 LED 上获得一致的切换输出、但当该电压在0和1.5V 之间切换时、我们在 LED 上获得非常不一致的输出。

这是我们需要 TPS92641实现的目标。  想知道 TI 是否可以通过任何方式设置电话来讨论该设计?  我们将进行3个月的故障排除、我不确定此 IC 是否足以满足此设计需求。"

这是参考下面的 E2E 帖子:
(+) TPS92640:开/关不一致-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

我们希望您能提供帮助。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 能不能与我们联系来帮助我们解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    首先、我将在我们的工作台上使用 EVM 来重复此症状。

    BR、

    尤廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我将关注此案例。 我想向您询问几点。

    (1) 当我查看您之前发送给我们的开关输出波形时、我发现 SW 电压低于4V。 那么、您的输入电压是多少? 我们的器件建议输入电压超过7V。  

    (2) IADJ 引脚用于设置 LED 电流。 如果您要切换 LED (我们称为 PWM 调光模式)、我们建议使用具有 PWM 输入的 UDIM 引脚。

    是否有任何问题需要使用 IADJ 引脚来打开/关闭 LED?

    此致、

    Patrick