This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:用于负电压电源的 TPS560430

Guru**** 1624165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122701/tps560430-tps560430-for-negative-voltage-power-supply

器件型号:TPS560430

大家好、

我的客户希望将 TPS560430用于负电压电源。

输入为4.5-9V、输出为-2.5V、输出纹波为5mV。 我应该如何设计它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    有关设计 IBB 的帮助、请参阅随附的应用手册。

    请注意、您可以获取 EVM 并按照应用手册中所示进行配置

    并在您的应用中测试该设计。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../1212.snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的回答和应用手册。

    我还,了一些信息并构建了一个仿真电路但我对仿真有两个问题。 



    1、为什么输出电压以-5V 开始?
    2、为什么输出电压纹波如此大、甚至使用22uF 电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    输出电容器上的初始条件为5V。  您可以更改为2.5V 或零以查看启动。

    由于输出电容器中的脉冲电流、IBB 的纹波将始终高于降压转换器。

    5mV 的目标值相当小。  您可以尝试增大输出电容、否则您将需要一个输出滤波器。

    我将把您的帖子分配给负责 E2E 的工程师、供8月份使用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、坦率地说、

    感谢您的回答。 那么、我能否知道谁会帮助我解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否成功实施了 Frank 建议的更改? 结果如何变化?

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我申请了 TPS560430演示板、并修改了电路以实现-2.5V 输出。 但是、输出纹波非常大、添加100uF 电容器无法降低纹波。

    我看到应用中注意到纹波为20mV、是否  可以将其降至5mV?

    如果无法减少纹波、您是否有任何其他可推荐给我的材料? 
    客户要求:输入为4.5-9V,输出为-2.5V,输出纹波为5mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于输出电压测量、您的开关噪声似乎会耦合到波形中。 我建议使用短接地引线和交流耦合再次探测输出电容器上的输出电压。 首先检查此项以查看它是否是测量误差。

    如果纹波仍然大于要求、则可能需要添加输出滤波器。  

    此致、

    Richard