This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:-12V/3.5A 输出原理图回顾

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460, TPS5450, LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121513/tps5450--12v-3-5a-output-schematic-review

器件型号:TPS5450
主题中讨论的其他器件:LM61460LM76005

尊敬的 TI:

我想将 TPS5450DDAR 用作-12V/3.5A 输出。

可以帮助查看我的原理图吗?

谢谢。

此致、

Syukri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syukri、

    考虑到您需要24VIN|-12VOUT|3.5A IBB 转换、我会再次对此进行仔细检查。

    使用本应用手册(https://www.ti.com/lit/an/snva856a/snva856a.pdf#page=7)中的公式6、假设效率为85%、电感器纹波电流为20%、则计算得出的 Ipeak 约为5.9A、非常接近器件的6A 最小电流限值。  

    您可能需要选择一个额定电流为6A 的器件、该器件的最小电流限制会稍高、并且在您的应用电源转换情况下可实现更稳健的设计。

    也许您可以查看 LM61460?

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的回复。

    已了解 IPEAK 闭合至最小电流限值。

    顺便说一下、我们还有另一个具有以下输出的应用。

    12V/3.5

    5V/3.5A

    3.3V/5A

    IPEAK 的公式也适用于此 TPS5450输出吗?

    LM61460看起来不错、但由于我迫切需要 LT、因此它的长度过长。

    谢谢。

    此致、

    Syukri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syukri、

    对于传统降压拓扑、我看不到在这些条件下运行时出现任何问题。  

    TPS5450能够处理5A 连续电流。  

    仅当为 IBB 配置转换时、才应观察峰值电流、因为 IBB 设置中的电流与常规降压中的电流不同。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    非常感谢您的解释。

    对于-12V、如果我可以减小 IPEAK 以获得比电流限制更大的裕度、它是否正常?  

    我们是否有 PSpice 仿真模型来仿真 TPS5450 IBB?

    此致、

    Syukri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syukri、

    是的、正确答案、您需要确保 IBB 拓扑中计算出的 Ipeak 低于具有一定余量的最小高侧电流限值。 我认为额定电流为6A 的器件适合此转换。

    遗憾的是、PSpice 模型没有 IBB 功能。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的快速响应。

    对于 IPEAK、 我们应该考虑多大的裕度?

    关于电压应力、我的标称输入为24V。

    当输出为-12V 时、VMAX 将为36V、这是可以的、因为它低于绝对最大额定值。

    我的理解是否正确?

    此致、

    Syukri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syukri、

    我认为、与最小峰值电流限制相差10%是一个良好的起点。  

    电压应力不应存在任何问题、因为 IC 上的电压处于36V 输入电压的建议工作条件内。

    此致、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    好的、谢谢您的关注。

    顺便说一下、对于此具有更高 VIN 额定值的应用、您还有其他建议吗?

    此致、

    Syukri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syukri、

    也许您还想了解一下 LM76005、这是一款60V|5A 器件、考虑到较高的 VIN 额定值、该器件非常合适。

    此致、

    Jimmy