This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24125:在 FB 中打开实例

Guru**** 2515700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24125, BQ24123, BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122698/bq24125-open-instance-in-fb

器件型号:BQ24125
主题中讨论的其他器件: BQ24123BQ25125

大家好、

我们的客户对 BQ24125上的反馈电阻器有疑问。电池和 FB 引脚之间连接的电阻器网络决定 了充电器输出电压。

他们想知道其中一个反馈电阻器是否断开、该器件会如何响应? 我们想了解在这种故障情况下、该部件是否通过禁用充电来保护电池组、或者控制环路是否不再进行调节并导致输出电压轨?  

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      FB 只是感应线路、用于感应电池电压。 如果由于底部电阻器开路而感测到超过2.1V 的电压、则会因电池过压情况而暂停充电。 如果缺少顶部电阻器、则底部电阻器会将 FB 拉至 GND、以发出0V 电池信号、并且充电器仅在 Ishort 处充电、电流为~35至65mA。 这不足以在短时间内显著提高电池电压、30分钟后、内置的预充电计时器将启动并暂停充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadar、

    非常感谢您的回答。 这真的很有帮助。 我们的客户有后续问题、我希望您能帮助我们:

    我们正在设计一个同时兼容 BQ24123和 BQ24125的 PCB。 将为每个配置安装电阻器。 如果电路板组装方式有错误、您是否发现 BQ24123在电池电压和电池引脚之间有电阻分压器存在任何问题? 请参阅随附的原理图。



    2.对于 BQ24125电阻分压器中使用的电阻器的容差、我们建议使用什么? 如果我使用容差为0.1%的电阻器、同时该器件的电压调节精度为1%、那么 BQ25125在电阻器变化范围内的精度无法与 BQ24123相同。


    感谢您的持续支持!


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      EC 表中定义了电池的 VIH 和 VIL 电平:  

    由于电阻器网络导致的分压有可能会诱使充电器想到 BQ24123被配置用于2S 应用。 您需要与电池供应商核实这种情况有多危险。 如果您在原理图中定义变体并发送正确的变体进行制造、那么您不会真正遇到这个问题。 这不是供应商问题、而是工程师的错误。 我经常为不同的原理图定义变体、从未遇到过问题。

    是的、这就是我们针对 IC 系列有不同变化的原因。 使用电池配置部件将始终具有更高的 vreg 精度、因为我们可以使用与电池引脚上的电压相对应的内部分压器。 缺点是提供的输出调节受限、因为您只能进行2种不同的配置。 对于非标准电池电压、使用电阻分压器、您还可以获得更大的 vreg 值范围。 折衷是精度可能会稍低、并受电阻器容差的影响。