This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410-Q1:SEPIC 运行电压低于3.0V

Guru**** 2520670 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121056/lm3410-q1-sepic-operation-below-3-0v

器件型号:LM3410-Q1

大家好、

我想将 LM3410-Q1用作 SEPIC 拓扑。

输入为3.3V 稳压电源、输出 LED 为2.6V 至3.3V VF。

LM3410-Q1建议的工作输出范围指定为>3V。  

在我的条件下、是否可以将输出调节到3V 以下?  

如果有任何问题、请告知。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinji、

    我们在数据表中列出了输出范围应大于3V、因此请遵循此要求。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan - San、

    实际限制输出电压的是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinji、

    我并不完全了解、但这是数据表中推荐的方法。   

    谢谢 Tuan