请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3410-Q1 大家好、
我想将 LM3410-Q1用作 SEPIC 拓扑。
输入为3.3V 稳压电源、输出 LED 为2.6V 至3.3V VF。
LM3410-Q1建议的工作输出范围指定为>3V。
在我的条件下、是否可以将输出调节到3V 以下?
如果有任何问题、请告知。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.