This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:可闻噪声/禁用 PFM 模式

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122088/bq25798-audible-noise-disabling-pfm-mode

器件型号:BQ25798

您好!

我的客户在使用 BQ25798时在 PFM 模式下遇到可闻噪声。 我看到可以禁用 PFM 模式、也可以将 PFM 频率限制为最大25kHz 但是、他们想知道是否有任何其他方法不需要在充电器每次通电时向其发送命令。 是否有其他方法可以禁用 PFM 模式或限制可闻噪声?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    不幸的是、不  默认状态为启用 PFM 以在轻负载时实现高效率。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是否知道 PFM 模式开始进入的粗略负载范围? 我的客户似乎处于一个转换区域、在该区域中、它在 PFM 和 PWM 之间切换。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    PFM 转换点的平均电感器电流约为300mA。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff。 是否存在任何类型的迟滞?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    而不是传统的迟滞。  一旦进入 PFM 模式、如果任何稳压环路(输入电流、输入电压、充电电流、充电电压等)退出稳压模式、或者如果11us 存在连续的背靠背 PFM 脉冲、则转换器退出 PFM 并返回 PWM。

    此致、

    Jeff