This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:感应电阻器选择

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123530/bq28z610-sensing-resistors-selection

器件型号:BQ28Z610

尊敬的专业人士  

需要您的帮助。

选择 BQ20Z610的感应电阻时遇到问题。数据表中建议的范围为1到3毫欧。 实际选择的基础应该是什么?
对于1毫欧和1.5毫欧的感应电阻器、电阻误差为1%、在实践中电流精度更高。

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感应电阻器值越高、其上的压降就越大、这会提高 ADC 在感应电流时的分辨率。 这里唯一的折衷是、当电阻值较高时、耗散的功率越大。 因此、在您的情况下、1.5m Ω 感应电阻器可提供更高的精度、但会消耗更多功率。

    谢谢、

    杰克逊