This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987EVM:有关适用于100W PD 的 EVM 的查询

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123306/tps65987evm-quires-on-evm-for-100w-pd

器件型号:TPS65987EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65987

您好!

我们正在设计一个可在 DFP 模式下提供100W PD 电源(20V、5A 最大值)的底座、并具有用于下行端口的 USB3.2集线器。

我们有以下问题:

TPS65987D 似乎适用于我们的应用。 我们已查看 TPS65897EVM 电路板原理图。 在用于输入电压降压转换的 EVM 板上  、使用了 LM3489-Q1降压转换器。 我认为 EVM 能够提供20V @ 5A (100W)、但降压转换器的额定电流最大为4A。

那么、我们可以将此降压转换器用于5A、还是可以建议使用适用于20V、5A PD 的任何其他降压转换器?

 

2.对于测试、我们希望使用 EVM 原理图设计一个测试 PCB 以供参考。 我们在 EVM 原理图中有一些疑问。

1.对于 FTDI 芯片(FT4223HL、U4),使用一个 EEPROM (93LC56BT-I/OT、U7);对于 PD 控制器(TPS65987、U1A),使用另一个 EEPROM (MX25L8006EM1I-12G、U5)。

这些 EEPROM 是否具有预加载的固件? 或者、我们是否可以直接使用新的(空白) EEPROM?

2.我们是否可以使用 TPS6598X-CONFIG 工具在两个 EEPROM 上载固件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    1.如果您对降压转换器有任何疑问、我建议您单独使用带部件的螺纹、以便获得合适的专家来帮助您。

    2.可以直接使用新的(空白) EEPROM

    3.您将使用单独的闪存程序,如 TotalPhase Flash, 然后您可以将配置工具生成的 bin 闪存到 PD 控制器。

    此致、

    林德华