This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:开关频率

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123588/tps650861-switching-frequency

器件型号:TPS650861

您好 James、

我们在设计中使用 TPS65086100RSKT。

根据数据表、降压转换器以准固定频率运行。 此外, 如图4-10所示,提供了随 Vin 和 Vout 变化的 FSW。
根据图、我们假设 Fsw 取决于 Vin/Vout 设置。

对于降压控制器,数据表中将 FSW 称为1MHz。

 在 OTP 编程电子表格中、降压1-6设置为强制  PWM 模式、相当于连续导通模式。

您能否澄清 PMIC 中降压稳压器的开关频率决定方式?
我们是否可以选择更改开关频率?

谢谢、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    控制器的开关频率不能更改、它是系统基本设计的一部分。 数据表中的1MHz 额定值是典型值。

    降压转换器将根据图4-10而变化。

    此致、

    James