请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 大家好、
您能否帮助解释如何确定滤波器电阻器值的正确值?
我知道最小值主要由目标电池平衡值决定、但如何确定最小值?
如果我的客户使用的电阻值较大(例如500~1k 欧姆+220nF)、这会影响采样精度吗?
此致、
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否帮助解释如何确定滤波器电阻器值的正确值?
我知道最小值主要由目标电池平衡值决定、但如何确定最小值?
如果我的客户使用的电阻值较大(例如500~1k 欧姆+220nF)、这会影响采样精度吗?
此致、
Brian
您好 Brian、
电阻器和电容器的时间常数不应超过器件的采样时间。 在平衡期间、在3ms 间隔内测量电池电压、小 RC 时间常数的影响很小。 如果选择较大的组件值、导致较大的时间常数、则在测量窗口期间电压可能无法充分稳定、并且将测量较低的电压。 Ω 内部平衡时、输入滤波电阻器的建议最小值为20k Ω。 该值可更大限度地提高平衡电流、同时在内部 FET RDS (on)范围内将其保持在绝对最大电池平衡电流范围内。 Ω 滤波电阻器的最大建议值为100k Ω。
谢谢、
Caleb