This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410-HB-EVM:LMG3210-HB-EVM 上的故障 LED 亮起、但未发生开关操作

Guru**** 2510495 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG34XX-BB-EVM, LMG3410-HB-EVM, LMG3411R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118468/lmg3410-hb-evm-fault-led-on-lmg3210-hb-evm-illuminating-with-no-switching-action-occuring

器件型号:LMG3410-HB-EVM
主题中讨论的其他器件:LMG34XX-BB-EVMLMG3411R050

您好!

我已将电源板设置为使用上述半桥演示板进行博士项目。 当我向演示板施加5V 电源时、LED 亮起以指示存在欠压锁定、过流或过热事件。 首先、我实际上不会切换任何电源-这可能会排除过流和过热事件、因为不会发生功率耗散。

在将测试引脚电压提供给演示板之前、我已经测量了该引脚上的电压、测量值大约为5.3V。 我不能完全确定该电压为什么高于电源电压。  

但是、我对 LED 为什么亮起感到非常困惑-首先、如果我将12V 引脚保持断开状态、因为我仅使用针对子板的5V 电源方法、 这是否会导致 LED 亮起、因为检测到其中一个"偏置电源"为零? 当然、如果我们使用5V 电源方法、我们不关心12V 信号是什么、无论是12V 还是0V、 因为我们不使用它-但我并不完全确定演示板在什么情况下输出低电平有效信号?

我是否缺少任何其他可能导致 LED 亮起的东西? 子板的电压超过了它所需的电压- 5.3V 而非5V、因此 UVLO 没有意义、但也没有过流或过热、因为没有电压或电流施加到电源电路。

此致、
Joel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joel、

    我只是想澄清一下使用的组件:

    主板:LMG34XX-BB-EVM

    子卡:LMG3410-HB-EVM

    请告知这些器件型号是否与您所使用的设置相符。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、  

    • 感谢您的回复。 实际上、我只是使用半桥 HB-EVM、它是在我自己的电源板中设计的。 我使用 F2837xD C2000 DSP 控制 PWM。 但是、该问题与 HB-EVM 有关。  
       

      此致、Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joel、

    您能否检查 C8和 C23电容器上的电压并确认它们均为12伏。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了清晰起见、我添加了一个原理图图像、其中两个电容器将被测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    很抱歉我花了很长时间才回复,但上周我有一个假期。  

    我想我已经测试了有问题的电容器-但是、虽然一个是12V、但另三个更像是15V。 我使用两个板、因为我有两个半桥转换器。  

    考虑到板载12V 稳压器、电压将为15V、这很奇怪。 尽管我注意到、从5V 产生12V 电压的变压器是1:3.1升压变压器。  mΩ、VDD 电源允许高达20V、如数据表所示:具有过流保护功能的 LMG341xR050 600V 50m Ω 集成式 GaN FET 功率级数据表(修订版 b)

    您有什么建议可以从这里转到哪里?

    我还想澄清一点、我的帖子标题有点误导-我说没有发生切换操作、但我实际上没有测试过、因为 LED 亮起。 数据表中的状态是不测试任何 LED 亮起时的开关、因此我没有尝试这样做。 我的意思是、由于我没有启用转换器的270VDC 输入电源、因此不能发生过流或过热事件。  


    此致、

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值在使用这些电容器的原因范围内。 我将让您检查的下一个电容器是 Vneg 电容器(C9和 C26)和 LDO5V 电容器(C5和 C7)。 我们正在寻找负电容器上的-14V 电压和 LDO5V 电容器上的5V 电压。 您是否还能够判断两个 EVM 是提供故障信号还是仅提供其中一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、  

    我已验证 VNEG 电容器均为-14V、两个 LDO 电容器均显示为5V 或由此产生的问题。 两个电路板上的上部和下部器件在其故障信号输出上都有一个5V 信号。 考虑到主板上的 LED 电路、这实际上会告诉我电路板上实际上没有故障? 当5V 电压连接到 LED 顶部、并且 FAULT 引脚提供5V 信号输出时、LED 中不应存在任何电流。 因此,我现在更困惑为什么它们会亮起。 我检查了与门的输出、尽管 C6和 C11都约为5V、与门的输出为零。 我已经检查了数字隔离器的引脚5 (即 OUTS 引脚)、所有这些引脚都显示 了高输出、这表明没有故障-我只能假设与门有问题、但它们可能会有什么问题?

    我不确定要检查的其他内容、所有偏置电源轨都已验证正确、没有 OCP 或 OTP、但与门似乎不能正常工作我们期望的逻辑。 我希望这是最后一件不起作用的事! 请告诉我您对上述内容的看法?

    此致、

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果进入与门的两个故障信号都为高电平、则输出也应为高电平。 由于情况并非如此、我会检查 与门、确保它获得所需的功率并与电路板有良好的连接。 我还会检查主板、并确保主板上没有任何东西拉低该线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、  

    好的、我认为我发现了这个问题、Altium 封装的引脚与我的原理图中的引脚不同! 看起来我已将故障信号接地、LED 一直亮起。

    如果可以的话、这只是一个简短的问题-是否有任何带有集成驱动器的 LMG 芯片能够在故障条件下自动停止开关、或者是否绝对需要这个故障电路? 从数据表中可以看出、下面的一些短语表示、集成驱动器在发生故障时会自动关闭 FET、这是一个自动过程:  

    "LMG3411R050提供逐周期 OCP 选项。 在该模式下、FET 也会在发生过流时关断、但输出故障信号会在输入 PWM 变为低电平后清除。 在下一个周期中、FET 可以正常导通。 在稳态工作电流低于 OCP 电平但瞬态响应仍可达到高电流、而电路工作不能暂停的情况下、可使用逐周期功能。 它还通过过流引起的传导损耗来防止功率级过热。"

    如果发生故障、辅助电源轨是否断电、从而使 FET 停止开关? 我之前实际上使用过这个电路板、但没有利用故障信号、如果我的 LED 亮起、即使将栅极驱动信号输入到 FET 中也不允许它们切换。 您能否准确地说明发生故障时会发生什么情况、是否完全手动且由用户来确保故障得到处理? 内部没有任何东西会停止 FET 开关?

    此致、

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我们能够帮助解决这个问题。 我们的 GaN 器件会在检测到我们的故障事件之一时停止开关。 故障引脚是一个输出、允许用户知道发生了故障并且器件已停止开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、  

    感谢您提供上述信息。 子板的数据表规定如下:  

    "使用 LMG341xEVM-018时、请勿忽略 FAULT 信号。 如果有任何器件生成故障信号、请关闭顶部和底部器件。 故障条件下的器件可能会在不需要的第三象限模式下运行、如果另一个器件仍在切换、则可能会由于源漏电压降较高而过热和损坏"

    哪一项指示用户负责停止器件开关、而不是在故障条件下自动关闭器件?  

    此外、如果 VNEG -14V 电源轨出现问题、故障 LED 是否亮起? 我已经修复了上述问题、但出于某种原因、两个 FET 都处于开启状态、 但不关闭-我只能告诉您发生这种情况的原因是、当我开始开关时、输入电压会下降、当我打开器件时、底部 FET 上的电压会从50V 输入降至约4V 左右。 似乎 FET 只是漏极输入电容、开关不正确。

    此致、

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当检测到故障时、GaN FET 会停止自行切换。 但是、如果不进行开关、FET 仍可以反向或"第三象限模式"导通。 下图显示了 FET 的行为、红色显示了反向导通行为。

    只要 FAULT 引脚因 VNEG 轨上的故障而亮起、FAULT 信号就不会源自 VNEG 轨。 但是、如果 VNEG 电源轨出现问题、可能会导致系统中出现其他问题、也可能是由于系统中存在其他问题。 在下面的功能方框图中可以看到 VNEG 轨未直接连接到 FAULT 引脚。