This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:断电配置问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122706/tusb1044-power-down-configure-question

器件型号:TUSB1044

大家好、

如果 TUSB1044在"断电 "配置下工作、则高速 差分信号端口(URX1、DRX1、UTX1、DTX1、URX2、 DRX2、UTX2、DTX2)处于 高阻抗状态? 哪一项表示输入和输出断开?

我看到 在这个 E2E 主题中、 它说"当 Vcc 为0v 时、差分信号应该具有高阻抗。但是、如果某些控制引脚强制为高电平、它将反向驱动器件。 长期而言、这会损害器件责任。"

如果客户在 Vcc=3.3V 但 所有控制引脚=0V 的情况下使用 TUSB1044有什么风险吗?

谢谢!
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    如果  Vcc=3.3V、但 所有控制引脚=0V、那么对于 TUSB1044是否没有风险。 如果 TUSB1044断电、则差分信号引脚为三态、并且不会有任何信号流经器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Malik。