This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:LLC 控制器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122322/ucc28951-q1-llc-controller

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951
是否有任何工作台可用于计算 LLC 中使用的元件(例如谐振电容器、谐振电感器、磁化变压器、次级和初级开关)的尺寸?
如何通过微控制器管理 LLC 控制器的通电/断电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyanka、

    UCC28951是一款相移全桥控制器。  

    对于 LLC 控制、您可以使用 UCC25640x 控制器。 对于设计、您可以参考 设计计算器。

    对于开/关、您可以使用 LL/SS 引脚。 请查看以下原理图、其中 LL/SS 引脚在过流保护情况下放电。

    PMP30763原理图(修订版 A)

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 但请提供 UCC28951-Q1的设计计算器。 这将会大有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用 UCC28951-Q1设计相移全桥、以下链接将带您转至应用手册、其中介绍了如何设计相移全桥控制器。   在该应用手册中、有一个指向 Excel 设计工具的链接、该链接与应用手册一起提供。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    如果您正在设计 LLC、我建议您使用 Manikanta 建议的 UCC25640x 控制器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

     您能否解释选择 Ln & QE 的过程?

     我们的 mg (max)=1.33

        mg (min)=.75  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅应用手册的设计示例部分: 设计 LLC 谐振半桥电源转换器文章 此应用手册 将介绍如何为您的设计选择 Ln 和 QE。

    此致

    曼尼甘塔 P