This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:BQ24210的光伏面板选择

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122616/bq24210-photovoltaic-panel-selection-for-the-bq24210

器件型号:BQ24210

尊敬的德州仪器团队:

您好!

如果 BQ24210适用于下列光伏面板、则需要您的建议:

1. Voltaic 6瓦6伏太阳能电池板

2. 伏9瓦6伏太阳能电池板

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    BQ24210的最大工作输入电压为7V、最大充电电流为800mA。 如果开路电压大于7V、器件将处于 OVP 状态、充电将暂停。 您可能需要查找开路电压小于7V 的面板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing Zou、

    感谢您的快速回复!

    如果我使用 的是 BQ24074 而不是 BQ2410、那么 OVP 会被寻址吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    是的、BQ2074为所提供的太阳能电池板提供一个足够的运行输入电压范围。

    最恰当的考虑。