This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:关于 TPS2373-3中的大容量输入电容器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123302/tps2373-regarding-input-bulk-capacitor-in-tps2373-3

器件型号:TPS2373

你(们)好

 我的客户想知道命令的大容量输入电容器值。

在浪涌期间(如以下第26节)、它们将电流限制为典型值200mA。

然后、您能告诉我命令的大容量输入电容值吗?

它们还关心热插拔 FET 的损坏。

此致

[

Tatsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsu、

    通常、我们建议使用100uF 电容器。 但是、这取决于系统。  

    TPS2373具有内部热敏传感器、可在 FET 过热时关断、因此、如果在启动期间使用大容量电容器、FET 将关断。 一旦冷却、它将继续为电容器充电。  

    如果使用大电容、您可能会在开启之前看到一个步进周期。  

    非常尊重、  

    Brandon Beader