This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:加电时具有非单调上升。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122075/tps53681-non-monotonic-rise-at-power-up

器件型号:TPS53681

我有(2)个使用 TPS53681RSBT 和 CSD95490Q5MCT 的0.9V 电源轨

 

上电时、电源轨具有非单调上升、这似乎不正确。 以下示波器图像:

上电时、电源轨似乎可能不稳定。 是否可以通过更改补偿值来纠正此问题? 或者、还有什么可能导致此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    我将对此进行研究、下周早些时候我会再次与您讨论。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    我无法在实验中重复此问题;我使用 TPS53681 EVM 获得了相当干净的启动。 我建议修改环路补偿参数和上升时间、看看它是否起作用。

    观察您的示波器屏幕截图、问题看起来更像是断续模式、而不是与不稳定相关的振铃模式。 只要全电压下的开关瞬变不会导致严重振铃、并且负载不受启动断续模式的影响、您就可以忽略该问题。

    谢谢、

    特拉维斯