This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54JA20:TPS54JA20RWWR RthjA

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123442/tps54ja20-tps54ja20rwwr-rthja

器件型号:TPS54JA20

大家好、团队成员

我是否可以知道具有 JEDEC / TI EVM 的 RthjA/RthjB/RthjC 的测试条件?

客户想知道应使用哪种方法来计算正确的热反应。

或者、我们只是建议客户使用 JEDEC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JEDEC 是一个假设的仿真   

    • 114.3 x 76.2 x 1.6 mm 电路板
    • 4个铜层:2盎司、1盎司、1盎司、2盎司
    • 无散热过孔
    • 1W 均匀分布
    • 走线宽度为0.25mm、超出焊盘区域、从封装边缘延伸1mm

    有关 JEDEC 标准的一些详细信息、请访问 https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    使用 EVM 尺寸以及堆叠和通孔对 TI EVM 进行仿真。

    76.2mm x 76.2mm x 1.6 mm 电路板

    4层 2盎司  

    要使用的内容将取决于客户布局、如果他们的布局与 EVM 类似、请使用 EVM 编号。