我 需要 UC2845AD8的绝对最大工作温度。 器件的额定环境温度为85°C、但我们的环境通常会超过此温度。
如果绝对最大工作温度不可用、那么有人可以提供环境温度为85°C 时允许的最大功率耗散。
我可以从这里计算结温

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kerry、
UC2845A 的绝对最大额定值为150摄氏度。 但是、我们不建议在绝对最大值条件下持续运行。
如果我们查看数据表中的电气特性表(请参阅下面数据表的一部分)、我们可以看到 UC2845A 的测试温度高达 TA=85摄氏度、UC2845AQ 的测试温度高达 TA=125摄氏度、TA=TJ。 "Ta=TJ"是行业标准配置。 这意味着该器件在电气测试期间耗散的功率非常小、TA=TJ 是一个安全的假设。 整个系列(A、AQ 等)均源自相同的设计、芯片和工艺。 因此 、对于 A 版本、TJ_max = 125摄氏度是安全的。

此致、
Eric