This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:瞬态响应

Guru**** 2515185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123125/tps548d22-transient-response

器件型号:TPS548D22

输入为12V,、输出为2.5V。瞬态负载为2A 至10A。为什么过冲后跟下冲、无论我更改的电感器是什么、下冲后跟过冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果您可以共享原理图、那会有所帮助。  通常、这是由于回路中的相位裕度较低、原因是电感器输出端子和感测到的输出电压之间传播延迟较高、反馈路径中增加了滤波、或者在给定所选电感器和斜坡发生器的情况下输出电容不足。  它们的原理图有助于确定其中的哪一个可能原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反馈路径中的滤波电容器不在电路板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    该电路似乎已设置为遥感。  具有远程电容的长电源距离传输路径可能会通过向电源路径添加寄生滤波器和相关延迟来对环路性能产生负面影响、因此我建议进行检查。

    但是、如果原理图显示完成、我建议将 MPR23875 (FSEL 至 AGND)从22.1kΩ Ω 更改为37.4kΩ Ω、从而将斜坡生成电阻器从1x 更改为3x。

    您可能还需要考虑添加一个与 MPR23891并联的220pF 电容器(在 VOSNS 和 RSP 之间)、以抵消高频下反馈分压器的衰减。

    此外、如果您在到遥感点的电源路径中存在寄生 L-C 问题、则可以在 MPR23878位置安装一个电容器、以使用 MPR23880构成高通滤波器、尽管我在 MPR23880上看不到值。