This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BAT 引脚滤波器

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123248/bq79616-q1-bat-pin-filter

器件型号:BQ79616-Q1

您好!

我了解到、数据表和设计指南中给出的 RC 值是专门选择的、并针对 ESD 和热插拔保护进行了优化。  我也明白建议严格遵守这些准则。  出于非 ESD 和非热插拔的原因、我们希望增加 BAT 引脚上的滤波器。  增加 BAT 引脚滤波电容器是否有任何灵活性?  如果我们更改 BAT 引脚电容、那么其他 RC 滤波器也需要更改、这是否有关系?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您理解正确。 BAT 滤波电容主要是由于热插拔原因、在热插拔事件中将电压尖峰传递到接地端。 如果您将'616用于非热插拔应用、我认为增大 BAT 滤波器电容没有问题。 BAT 引脚上的 RC 滤波器与其他 RC 滤波器无关、因此我不需要更改其他引脚上其他电容器的值。

    谢谢、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、 我们 将被热插拔的应用中使用'616。  我们的问题是在热插拔事件之后、在正常运行期间、我们预计 BAT 引脚上会出现一些瞬变。  我们希望增加 RC (30欧姆、0.01uF) BAT 引脚电容来过滤这些瞬态。  电压感应滤波器已经足够了。 通过更改0.01uF、我们不想破坏热插拔和/或 ESD 保护。  我们正在尝试以其他方式解决瞬变、但希望提供额外的保护。  因此、在需要热插拔和 ESD 保护的情况下、增加 BAT 引脚电容是否有任何灵活性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    BAT 电阻器和电容器的建议值在我们的末尾进行了测试、并针对热插拔事件配置了特定的截止频率、并考虑了热插拔事件产生的任何瞬态。 因此、不建议更改电阻器和电容器的值、因为它们已经针对此目的进行了测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!  这是我想的、但只是检查一下。