This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61086:是否可以在一个 TPS61086上使用正负输出

Guru**** 2813095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61086, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118976/tps61086-is-it-possible-to-use-positive-and-negative-output-with-one-tps61086

器件型号:TPS61086
主题中讨论的其他器件: TPS61088

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS61086并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

是否可以使用一个 TPS61086配置升压转换器和反相升压转换器?

我们希望获得正(+15V)和负(-15V)输出。

--

我有一个有关这个的原理图。

如果您需要原理图、请发送友情。

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    您的应用 Vin 范围是多少?正输出和负输出轨的最大负载电流是多少?

    您可以使用分立式负电荷泵电路生成-15V 输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢你的答复。

    客户希望您查看原理图并获得您的建议、了解是否可行。

    请您发送友谊。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我们需要了解 Vin 范围、首先了解最大负载电流信息、以便提供原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢你的答复。

    我可以获得 Vin、Vout 和 Iout。

    VIN=11~13V

    Vout=+15V/-15V

    Iout=100mA

    请提供原理图吗?

    是否可以使用 TPS61088?  

    另一方面、客户希望您确认他们的原理图、但这是保密的、您能不能给您发送友谊。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    当然。 我很快就会向您发送友谊。 请与我分享原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我发送了包含私人消息的原理图。

    请您在8月3日前确认并提供建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一