This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:请查看电源部分

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122486/lm3489-kindly-review-the-power-supply-section

器件型号:LM3489

要求:设计用于(5-20V)的可变输入、但需要5V、2A 的恒定输出

请查找下面随附的原理图、并告诉我您的宝贵意见。 如果我们的应用中选择的组件有误、请分享基本部件。 请尽快进行审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin

    您是否具有输出电容器 C4/C3的 ESR 规格? 它定义了工作频率。

    以及 PFET 的器件型号或 RDSON、这会影响电流限制和 RADJ 选择。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PFET (PMDPB70XP、115)的 Rdson 最大值为87m Ω

    请提供详细的审查报告,并请确保报告适合我的申请,如上文所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享输出电容器的 ESR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、LM3489器件在滞环模式下工作、频率将随 Vin 变量而变化。 您选择此器件是否有任何原因? 我建议您使用一个具有 RT 引脚的固定频率 PWM 控制器件。