This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563240:奇怪的波特图(DCAP3)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563240, TPS563212, TPS562212, TPS54332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121544/tps563240-weird-bode-plot-dcap3

器件型号:TPS563240
主题中讨论的其他器件: TPS563212TPS562212TPS54332

大家好、

我已经测量了 TPS563240的波特图、但结果显示 出我无法理解的非常奇怪和嘈杂的情况。

您是否见过如下所示的波特图? 如果是、如何改进以获得正确的波特图?

我还连接 了与注入电阻器并联的 CPAS、但没有改善问题。

客户规格:

  • V_IN:5.1V
  • V_OUT:3.3V
  • V_EN:2.8V

客户的 SCH:

当我为输出电流消耗0.2A 电流时、其合理性如下:

但是、如果我消耗的电流为0.8A 及以上、则该图会变得奇怪、如下所示:

当我将10k 至30MHz 的频段设置为查看发生了什么时、它在非常高的频率下似乎是稳定的。

我有什么想法、请给我一些建议。

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

    请您照一下您的设置以及波特图设置的屏幕截图吗? 非常感谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    这是图片和屏幕截图。

    谢谢、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

    在时域中测试波特图和 SW 节点工作波形时、您是否会了解 PCB 中接地点的位置? 谢谢。

    BRS

    文华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

    1.关于波特图的设置、您是否会将 BW 更改为10Hz、这可以帮助您避免一些噪声。

    2.正如文华提到的,您是否希望我捕获 SW 和 Vout 的波形,以便我可以看到这里是否有噪声。

    此外、测试接地也很重要、请让测试接地靠近器件以避免额外的噪声。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruby 和 Wenhua。

    感谢您的建议。

    1、带宽至10Hz 似乎有助于避免一些噪声。 但结果似乎相似。

    这里是 SW 波形。 不幸的是、我无法获得 Vout 的范围。  

    3.白色电缆是接地电缆,似乎与 IC 足够接近。 我在测量波特图时采用了它。

     

    你有什么建议吗?

    谢谢、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、       

    这里是波特图测试文件、您可以参考测试原理并比较测试接线以查看是否有任何不同。

      e2e.ti.com/.../Considerations-for-Measuring-Loop-Gain-in-Power-Supplies.pdf

    如果您仍然没有找到不同的器件、并且您急于使用波特图、则可以向我发送您的原理图(包括器件参数)、 我可以使用您的器件参数测试 EVM 上的波特图、以测试是否存在问题并将其发送给您进行比较。

    BRS

    文华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhua、

    是否有适用于 TPS563240的 EVM?  除了 TPS563249EVM-031、我找不到它

    [引用 userid="527691" URL"~//support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1121544/tps563240-exic-bode-plot-dcap3/4159383#4159383"]我可以使用您的器件参数测试 EVM 上的波特图、以测试是否存在问题和报价。]

    如果你为我做这事、我将感到荣幸。 我试过几次,但都不起作用。  

    您可以看到 SCH 上方的一些参数。 您是否会为输出电流消耗1.2A 电流?

    谢谢、  

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我将在测试波特图后将其发送给您。

    BRS

    文华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    请告诉我、您的应用在5.1V 输入电压和0.3A、0.8、1.2A 负载下是否可以获得3.3V 的稳态输出电压?

    我尝试在 EVM 上使用您的参数、发现5.1V 输入时的稳态输出电压不是3.3V、最大输出电压为3.18V、因为芯片的最短关断时间为250ns、芯片的工作频率约为1.4MHz。 因此、最大占空比约为65%。此芯片的占空比不符合您的工作电压要求。

    我分别在5.1V 和6V 输入电压下以0.2A 负载电流测试了波特图、如下所示、在5.1V 输入电压下波特图非常杂乱。 6V 输入电压下的波特图正常、输出电压为3.3V。

    the bode plot under 5.1V input voltage

    5.1V 输入电压下的波特图

    the bode plot under 6V input voltage

     输入电压为6V 时的波特图

    因此、在测量波特图之前、您可以尝试增大输入电压以获得3.3V 的稳态输出电压。

    BRS

    文华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhua、

    感谢您分享您的结果。

    [引用 userid="527691" URL"~//superv/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121544/tps563240-exic-bode-plot-dcap3/4160947#4160947"]您是否可以在输入电压为3.3V、负载为1.0.8V[和1.0.8V]的情况下获得稳态输出电压?

    对于最大输出电压、我也得到了3.2V。 此外、在0.8A~1A 负载下、输出电压降低至2.8~2.9V。

    [~ userid="527691" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121544/tps563240-exic-bode-plot-dcap3/4160947#4160947"]I 测试了波特图在5.1V 和5.6V 输入电压下的0.2A 负载电流、因为波特图实际上低于输入电压。 6V 输入电压下的波特图正常、输出电压为3.3V。[/quot]

    您是说、TPS563240不适用于5.1V 输入和3.3V 输出、是吗? 在当前客户的电源轨上使用此器件是否有任何方法?

    谢谢、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

    由于 最大占空比限制、TPS563240无法支持该电源轨。

    您可以尝试将其替换为其他器件、例如 TPS563212/TPS562212、它可以为您的应用提供更好的功能和更好的性能。

    TPS562212:18V 2A、1.2MHz

    TPS563212:18V 3A、1.2MHz

    BRS

    文华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhua、

    非常感谢您的建议。  

    这里是最后一个问题。 您是否认为提高 BST 电容值将有助于这种情况?

    我读取的线程如下所示。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093981/tps54233-how-much-minimum-input-voltage-is-required-for-output-3-3v-1a?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=1.4Mhz%2525252525205V%2525252525203.3V#

    --

    "我曾经遇到过输入电压为5V、输出电压为3.3V、负载电流为数百 mA、启动电容为100nF 的情况。 在这种情况下、客户遇到引导 UVLO 问题(缺陷率3%)。 它们使用 TPS54332、该器件也是28V 器件。 但是、由于它们更改了 BOM 中的某些器件、例如二极管、因此它们以前没有解决该问题。 我在实验练习中测试了100nF+47nF 的引导电容器、但仍然有问题、我使用了220nF 的引导电容器、它可以正常工作。 为了避免这一问题、最后、我们建议应用470nF。"

    --

    BTW、它是电流模式降压而不是 DCAP3。

    此致、

    Jay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    至于增加 BST 电容、我使用了一个1uf 电容器进行实验、但这不起作用。

    BRS

    文华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    记录良好。 谢谢你、Wenhua。