This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:BQ25890‘s ITC 的精度

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122591/bq25890h-bq25890-s-precision-of-itc

器件型号:BQ25890H

您好、TI

数据表描述了涓流充电为100mA、我想知道涓流充电的精度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。 只有典型值可用于该规格。

    此致、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型值100mA 是 一个理想参数;其 波形范围?

    示例:排除仪器精度,实际测量值不能为100mA,它应该是一个范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的当地支持人员将就该问题与您联系。 e2e 线程被视为求解和闭合。

    非常感谢、

    宁。