This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:温度滤波器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122588/bq27z561-r1-temperature-filter

器件型号:BQ27Z561-R1
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561

尊敬的专家:

是否有适用于 BQ27Z561温度的滤波器? 例如、对于由于外部 NTC 连接或芯片硬件而偶尔出现的异常温度(例如仅采集一个-273C 温度半小时)、BQ27Z561算法能否在没有 FCC 或 SoC 跳转的情况下保持稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我不确定我是否理解这个问题、监测计不应报告-273摄氏度、这可能是由于其他外部因素对 TS 引脚或固件复位等造成的。您能否进一步解释一下这种情况?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    这是我们之前讨论的问题的下面形式。 这似乎是一个内部芯片问题。 客户希望做更多的测试,因此我们仍然没有进行 ABA 交换测试。

    我在下面附上了日志。 您可以看到第43行 、-271.9 C。(您可以在日志中找到更多信息)

    客户想知道是否只有一个偶尔出现的异常温度、我们的算法是否可以将其滤除以保证我们的算法稳健性?

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1114192/bq27z561-fcc-jump-after-fc-set/4150524#4150524

    e2e.ti.com/.../4428.FCC-Jump-issue.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    看起来、这些值中的大多数可能只是通信错误、随机温度读数以及许多其他正在读取的值波动不应影响实际的监测算法。

    我从日志中得到的主要问题是我之前提到的 Ta 和 Tk、它们始终是 MaXed Out 的、当它计算 VCT 和其他监测参数(如 FCC)时、监测计会导致错误计算电池的热条件。 在"坏硅"上手动调整这些结果是什么? 我会使用 ABA SWaP 来确认它是否遵循监测计硬件而不是 SREC。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Wyatt