This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:最大输出电流定义

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3150, LM25145, LM5146, LM5145, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123279/lm3150-max-ouput-current-definition

器件型号:LM3150
主题中讨论的其他器件: LM25145LM5146LM5145LM25148

我是 LM3150、到目前为止还不错。 但我很好奇、有一件事、

我的理解是、LM3150最大驱动电流 shoud 由 MOSFET 决定、还有采样分辨率? 但在数据表中,它显示“LM3150 SIMPLE SWITCHERRegistered
控制
器是一款易于使用且简化的降压电源控制器、能够在典型应用中提供高达12A 的输出电流"。 我无法理解。  

这似乎是 DC2DC 控制器的常见问题。 在数据表中、大多数具有最大电流限制。 为什么有定义?

此致、

肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯特、您好!

    输出电流能力不应有有限限制、因为它实际上取决于功率级组件。 LM25145 (42V)与 LM5145 (75V)和 LM5146 (100V)是性能最高的通用控制器系列-我推荐它、而不是 LM3150。 如果电流模式控制更可取、另请参见 LM25148/9。

    此致、

    Tim