This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:设计说明

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123174/lm1117-design-clarification

器件型号:LM1117

海先生,

根据客户建议、我们将 使用 LM1117T  进行电压转换。

终端应用-控制和模拟输出驱动。

您能给我解释一下我在下面发布的问题吗...

1)  1)设计 Vin=5V 和 Vout=3.3V、Iout=300mA (降压转换)

 ->根据 数据表参考图9-3。 固定输出稳压器 ,第16页 从 TI 下载 PSpice 模型、并根据设计仿真和验证结果。

->此处外部组件使用的是 CIN- 10uF、Cout- 10uF。 我们能否将这些电容值与 陶瓷电容 和串联电阻器一起用于 ESR

-> 或者、我们可以使用 Cin 10uF 陶瓷电容器 Cout 10uF 钽电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议在数据表中所述的所有应用中使用钽电容器而不是陶瓷电容器。  

    我会与数据表及其指定的电容器类型保持一致。

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    谢谢、

    Josh Nachassi