This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:如何通过 smbus 将 msp430fr6989与 Bq78350进行通信

Guru**** 2503615 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, BQ78350, BQ76940, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122474/bq78350-r1-how-to-communicate-msp430fr6989-to-bq78350-via-smbus

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6989BQ78350BQ76940EV2400BQSTUDIO

适用于 BMS,1. 我尝试通过 smbus 将 msp430fr6989与 BQ78350配套控制器通信、但我无法 在 DSO 中看到 ACK。

下面随附了将 MSP430与 AFE 板通信的原理图。

这里、MSP430将通过 smbus 连接到 bq78350、而 bq78350将通过 i2c 在内部通信 bq76940。这里、我们不使用 ev2400进行通信。我们只需要 MSP430来对 afe 板进行通信

问题1:如何通过 smbus 与 BQ78350进行通信以获取 ACK。

Q2:理想情况下 MSP430为3.3V,bq78350在2.5V 电压下工作,它是否在两个电压不同时工作?解决方案是什么?

问题3.  通信需要任何上拉电阻器?

Q4:请分享相关示例代码如何通过 smbus 与 msp430fr6989通信到 Bq78350。

Q5:是否需要在安全评估板中修改分流器?

请回答上述问题

谢谢、此致

很赞