This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:铝聚合物电容

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123243/bq25798evm-aluminum-polymer-caps

器件型号:BQ25798EVM

您好!

为什么为33uF 选择铝聚合物电容器? 陶瓷电容器是否可用于较低的 ESR?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    安装的聚合物电容器具有极低的 ESR、仅在备用模式下才有必要。  陶瓷电容器可以替代、但您可能需要大于3x10uF 的陶瓷电容器、因为陶瓷电容器会随着施加的电压而显著降额。

    此致、
    Jeff